Endress+Hauser Panama Inc
Endress+Hauser Panama Inc
Avenida Marina Norte, Plaza Real, 4to piso. Oficina 409
Panama
Panama
Dentro de las iniciativas de Alimentos ProSalud, se encuentra el propósito de reducir la huella de carbono, mediante la optimización del consumo energético y la mejora de los procesos operativos. Se identifica una oportunidad significativa para gestionar de manera eficiente el consumo energético en la sala de calderas.
Balance de masas en tiempo real, al iniciar los datos obtenidos no coincidían con las lecturas agregadas del
caudalímetro en zonas específicas. Se identificaron entradas de vapor inesperadas, lo que redujo la discrepancia únicamente a errores de los instrumentos.
Seguimiento continuo del consumo de agua y gas y de la generación de vapor, esto permite determinar el coste por tonelada de vapor producido, lo que permite imputar los costes al producto fabricado.
Vigilancia constante de la eficiencia, comprender el rendimiento de la caldera ayuda a programar eficazmente las paradas de mantenimiento.
Se procede a la implementación de un sistema de control energético en una caldera de 800 BHP, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa en esta área específica.
Para lograr monitorear y cuantificar el consumo energético de la caldera se hace necesario medir las variables que intervienen es este proceso, nuestra solución se basa en el monitoreo continuo de los consumos a través de la medición del combustible y el agua como entradas de este sistema y la medición del vapor obtenido, como la salida del mismo, todo esto permite tomar decisiones en cuanto a la operación de la caldera, logrando ahorrar, reutilizar y recuperar energía, ya sea en la generación, distribución, facturación o en la eficiencia de la caldera, objetivos claves del cliente y de su certificación ISO 50001.
Para ello se incluyeron los equipos de medición necesarios para aprovechar el potencial de la caldera del cliente como:
Advanced Graphic Data Manager RSG45: Administrador de datos
Caudalímetros Vortex Prowirl R 3: Medición de la salida de vapor
T-mass Flowmeter: Medición de combustible GLP
Prowirl F 200: Medición de ingreso de agua
RTD thermometer: Medición de temperatura
Endress+Hauser Panama Inc
Endress+Hauser Panama Inc
Avenida Marina Norte, Plaza Real, 4to piso. Oficina 409
Panama
Panama